This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:电流源的工作原理

Guru**** 2811115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863750/lm124-working-principle-of-the-current-source

器件型号:LM124

你(们)好

我想了解电路的工作原理。 目的是使用电流源(2.5mA)检查1型 C 型继电器(1个打开、1个关闭、6、5、4)状态。 另一个继电器用于表示状态(右下角)。 引脚7 (左上角)的输入电压为24V。 R4似乎用于控制电流。 如有任何不明确之处、请告知我。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user4090349、

    尝试重新绘制 U2引脚8和 U3引脚1放大器、将反馈电阻器(输出到 IN-)直接放置在运算放大器上方或下方。  

    仅此步骤将使理解变得容易得多。 如果电路运行仍不清楚、请张贴新图纸以及有关部分的问题尚待了解。