This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3701-Q1:ESD 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861671/tlv3701-q1-esd-issue

器件型号:TLV3701-Q1

什么是静电敏感电压? HBM/CDM 电压?    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在星期一为您尝试并获取此信息。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此器件的使用年限,唯一可用的 ESD 相关信息是:

    ESD 保护超过2000V PERMIL-STD-883方法3015

    使用机器放电模型时超过200 (C = 200pF、R = 0)

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间后、我们尚未看到对此帖子的响应、因此我将关闭此主题。  如果您需要进一步的帮助、请回复或随意打开新帖子。

    谢谢

    卡盘