This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4151:直流耦合至 ADS54j40

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4151, ADS54J40, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856163/ths4151-dc-coupling-to-ads54j40

器件型号:THS4151
主题中讨论的其他器件: ADS54J40THS4541

您好!

我想使用 THS4151放大器对 ADS54j40进行直流驱动。 (+/-5V 电源)

输入最大信号为+/-3V、应与 ADC 最大范围输入1.9V 匹配。

附件是我的设计。正在等待您的输入。

谢谢、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    我不建议将 THS4151用作衰减器、因为我们的 FDA 通常在单位增益下稳定。 您可以尝试使用本文中描述的方法:  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Giora、  

    这是我多年来一直支持的一个领域、  

    FDA 可以很好地用作衰减器、但需要考虑一些补偿因素。  

    2.单个5V 电源解决方案可以轻松实现您所尝试的功能(CM 环路会将双极输入电平转换为输入引脚上的范围)  

    THS4541可能是正确的部件、它有一个我在设计衰减器的部分-看起来有点复杂但不复杂-它基本上将噪声增益调节到更高的 F、并且该峰值噪声通常由您的后置滤波器截止、  

    所附的 Hasan 条可能是最不具吸引力的办法----这3条应予清除。 Karki 首先衰减、以使单位增益 FDA 级正常工作-当然、这是直流到高 F 噪声降级-非常粗糙和不必要。  

    我发布了大量文章、涉及这里的各种主题、但让我们先看看您从这里开始的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michel:

    谢谢。

    您可以引用"  THS4541可能 是正确的部件、它包含一个我在其中放置的有关设计衰减器的部分-看起来有点复杂、但实际上并不复杂-它将噪声增益向上调节到更高的 F、并且该峰值噪声通常由您的后置滤波器截止、 "

    在您的暗示部分中、您在哪里暗示了什么?

    Rקעשרגדת μ A

    Gןםרש μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡 Michael、

    " 可能 THS4541 是正确的部件、它有一个关于设计衰减器的部分-看起来有点复杂、但不是-它基本上将噪声增益调整到更高的 F、使该峰值噪声通常由您的后置滤波器截止、"

    您的意思是什么?

    此致、Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需打开数据表并为"设计衰减器"执行控制 F 即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您是说 THS4151数据表吗?

    我进行了搜索、但没有找到任何结果。

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4151非常陈旧、我是指 THS4541数据表、这是最新 FDA 的一款特别适用于脉冲定向直流精密 ADC 驱动的产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢。

    我无法在电路中使用 THS4541。  

    它在+/-3脉冲输入下是否正常工作。

    请参阅原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正遭受典型的 FDA 误解、 2.1V 输出 CM 将输入求和引脚电平转换到接地之上-考虑下 FDA 输出摆动您所需的摆幅-由反馈分压器将其分压回接地-这是始终高于接地的 CM 摆幅、 本文对这些问题进行了一些讨论-原始图丢失了展开图功能、因此这里是 pdf  

    所有 FDA 的一个神奇之处是、它们可以在输出 CM 电压周围接受输入双极摆幅和电平位移、并运行单电源。  

    本文的第二部分第2部分、  

    e2e.ti.com/.../2816.The-Signal-Sped-Up-_2D00_-I_5F00_O-range-for-high-speed-CFA-and-FDA-amplifiers-Oct27-2018.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    OCM 引脚上的2.1V 用于连接 ADS54J40。

    我的电路的直流仿真显示了这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不是很好、尝试运行缓慢的+/-3V 输入摆幅并探测 FDA 输入引脚、它们将处于范围之内。 这就是我们使所有这些部件成为负电源轨输入的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    尝试一下。

    Giora