This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:OPA189输入电流噪声频谱密度。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863812/opa189-opa189-input-current-noise-spectral-density

器件型号:OPA189

您好!

在 OPA189数据表中、没有输入电流噪声频谱密度图。
我想知道输入电流噪声频谱密度与频率之间的关系、以及斩波频率周围是否存在噪声峰值?
斩波频率大约为125kHz 是否正确?

谢谢、此致、
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    由于       电流电平极低、表征 OPA189等 CMOS 运算放大器的输入电流噪声频谱密度非常困难。 1kHz  时、OPA189的典型值为165fA/√Hz 。  因此、参数表征只在1kHz 等固定频率下执行、而不是在整个频率下执行。  未 形成或提供输入噪声频谱密度与频率间的典型关系图。

    OPA189斩波频率大约为150kHz。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程