This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:建议降低功耗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1336, AMC1303E0510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863968/amc1100-recommendation-for-lower-power-consumption

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1336AMC1303E0510

您好!

客户希望使用 AMC1100来测量多条230V~线路上的电流和电压、并需要2.5kV 隔离。 由于测量路径多、此器件的电流消耗非常高。 是否有其他方案可以降低电流消耗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    通过快速计算、AMC1100的功耗大约为38.4mW。 我认为我们没有功耗更低的隔离式放大器。  

    使用3V 电源时、AMC1336的功耗为30.6mW。 这是一个+/-1V 输入隔离式调制器。  

    我在笔记中看到的最低功耗选项是功耗为28.7mW 的 AMC1303E0510隔离式调制器。  

    请记住、由于调制器没有集成的数字滤波器、因此在 uC 中使用 SDFM 是必要的、也会消耗功率。