This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4140:将 PSpice 差分放大器模型转换为 LTSpice 模型。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863120/ths4140-converting-a-pspice-differential-amplifier-model-to-a-ltspice-model

器件型号:THS4140
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我正在尝试在 LTSpice 中模拟该差分放大器。

该特定器件只有 PSpice 模型、我想知道如何将 PSpice 模型转换为 LTSpice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您应该能够使用 LTSpice 中提供的.lib 文件。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明一下吗?

    该器件的文件夹中有.lib 文件、但如果您也引用了该文件、我无法通过编辑 SPICE 指令导入到 LTSpice 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    由于法律限制、我们无法支持 LTSPICE 问题。 如果您希望在 pspice 或 TINA-TI 中进行仿真、我很高兴向您展示如何执行此操作。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况始终出现、最近实际上是在这个替代线程中、请检查这个、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/832354?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ltspice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我会在 TINA-TI 中运行仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这似乎解决了这个问题。