This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-3PHGANINV:U 相、V 相、W 相的高侧无响应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856306/boostxl-3phganinv-high-side-of-the-phase-u-v-w-not-responding

器件型号:BOOSTXL-3PHGANINV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DLMG5200

我遇到的问题与以下主题中描述的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/823891?BOOSTXL-3PHGANINV-High-side-of-the-phase-U-V-W-not-responding

测试设置的详细信息:

-控制板= LAUNCHXL-F28379D

-配置=使用 U 相和 V 相的 H 桥

- Vbus = 15V

-测得的 Vcc = 5V。

- PWM_AH、PWM_AL、PWM_BH 和 PWM_BL 存在、并在示波器上显示为正确。 LMG5200似乎具有所有正确的信号。

-频率= 12.5KHz

-占空比= 80%

另一个线程中的问题是否已解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从广周(TI 员工)那里获得了解决该问题的方法。  

    解决方案:

    需要切换高电平和低电平 PWM 控制信号、以查看输出是否拉高。