This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302-Q1:CMTI 规格冲突

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/853373/amc1302-q1-conflicting-cmti-specs

器件型号:AMC1302-Q1

AMC1302-Q1数据表 EC 表显示了最小值为55kV/us 的 CMTI 规格和典型值为80kV/us 的 CMTI 规格、这些规格与首页上列出的 CMTI 值(最小值为70kV/us、典型值为140kV/us)和 TI.com 上的参数规格不匹配。  哪些是正确的 CMTI 最小规格?  

此外、我们是否具有符合汽车标准的增强型隔离式电流感应放大器或调制器 IC、其最小值为。 CMTI > 75kV/us、用于在三相输出上进行直列式相电流测量?  具有 SiC 开关的牵引逆变器应用需要使用此功能。  是否有器件存在或在路线图上?

谢谢、

Alan Ocampo

模拟现场应用

德州仪器公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您指出此数据表误差。 正确的规格 是55kV/us 最小值和80kV/us 典型值、  

    我将离线向您发送后续说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    何时在 TI.com 上更新数据表有任何更新?

    谢谢、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    它在队列中。