This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:BUF602

Guru**** 2553020 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/856211/buf602-buf602

器件型号:BUF602

您好!

有人知道 buf602的输出过驱恢复时间吗?

在这种情况下、其输入可能会进入负电源轨(单电源的 GND)、而输出可能无法到达电源轨。  那么恢复时间是多少?

我承认、这与常规运算放大器的输出过驱恢复不完全相同、其中输入电压乘以增益理论上会将输出置于电源轨之外-我们显然始终处于602的单位增益状态。

Rgds.、

Doug Widney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的问题、不确定为什么我没有将其放在数据表中、通常会对运算放大器这样做、  

    无论如何、它确实需要1.3V 的输出余量-但是、如果您要在单电源输入上使用0V 输入、则该输入级也会饱和、并且可能会主导恢复时间-我们没有尝试对输入与输出范围进行分类-也许是在监督下。  

    我会在工作台上尝试它  

    1.应该可以、但您可能需要一个故障限制输入电流限制 R (过高会损坏 BW 和噪声)。  

    您的输出负载可能会影响恢复时间、  

    我们从未对最坏情况下的过驱恢复进行过规范、因为它取决于饱和结中的少数载流子寿命-通常在 PDK 中是不可容忍的。 通常也不会对其进行建模、因此工作台最好比保护频带高1.5倍。