This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4872:10:1多路复用器

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4172, OPA695, OPA4872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863180/opa4872-10-1-multiplexer

器件型号:OPA4872
主题中讨论的其他器件:OPA4172OPA695

尊敬的先生/女士:

我需要一个支持0Hz 至200MHz 范围的10:1多路复用器。
我想知道是否最好按如下所示进行级联、我是否需要额外的运算放大器来驱动50R 同轴电缆?
欢迎您提出任何想法或建议。

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您可以使用数据表图31中突出显示的方法。 请注意、表3中的 Ro 将具有不同的值、因为您使用的是50欧姆线路、因此请务必相应地调整计算。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图31使用有线或多路复用器将两个输出级组合在一起、从而实现8:1。 我想您需要 OPA4172的2层、这样10层1的输出将馈送到 OPA4172的第二层-

    您无需获取级间终端损耗、只需运行一个20欧姆的串联电阻即可表示在第2层的每个输入端接地1k 欧姆(非活动通道需要直流偏置电流路径)、并使用1k 欧姆的未使用输入端接每个输入端接 GND、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。 两个阶段就是我要做的事情。 总结:

    未使用的模拟输入上的1K 下拉电阻器。

    20R 电阻器位于驱动器附近、而1K 下拉位于第二级的有源输入上。

    我在输出端添加了 OPA695、以驱动50R 同轴电缆并提供额外的增益。

    您是否看到此安排有问题?

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe 早上  

    听起来不错、  

    第1层、您有10个输入、它们将有3个并行 OPA4872、其中两个通道的接地电阻仅为1k Ω、未使用、  

    您将终止这10个输入、以确定您的源需要看到的内容

    假设布局紧凑、则 使用串联20欧姆(用于隔离下一级 C)和1k 欧姆接地、而不使用1个通道、只使用1k 欧姆的电阻端接至 GND  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。 在 OPA695的输入端使用类似的20R 和1K 是否有好处?

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、使用分流器 R 的想法是确保电源永远不会对输入电路开路。 从最后一个 OPA4872输出到 OPA695 (如果布局紧凑)、可以使用串联20欧姆电阻隔离 C 输入、并且、在上电时、将该10k 接地可能不会损坏-但除非您禁用 OPA4872输出级、 该源不应打开。  

    因此、我会放置一个分流器 R 的位置、看看您是否需要安装它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。  

    Joe、您好