This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308 Vout 公式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854886/pga308-pga308-vout-formula

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: XTR116

您好!

我正在制作4-20mA 2线校准器件。 PGA308输出电压、如何计算仅了解电流。 来计算 GDAC 和 ZDAC 值。

莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    感谢您的发帖。 我们该器件的首席工程师已不在办公室、下周初回来。 我们将很快为您解答。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    PGA308是一款可编程增益 放大 器电压输出器件;因此所有的 GDAC/ZDAC 系数都用电压表示。  

    该器件可连接到4-20mA 电流输出发送器、例如 XTR116 (双线制4mA 至20mA 电流发送器)。

    PGA308 EVM 原理图显示了连接到 XTR116 4-20mA 双线电流环路 发送器的 PGA308输出示例。   此电路将 PGA308 的电压输出转换为 4-20mA 电流输出。    在该特定电路中、接受 来自 PGA308输出   的满量程4.096V 信号、该信号被转换为4-20mA 输出。  如需更多信息、请阅读 XTR116数据表。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我使用以下公式计算了 Vout。

    Vout=((Irread-4mA)/16mA)*(Voutmax-Voutmin)+Voutmin

    谢谢你。

    莫尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    是的、您的公式正确。

    非常感谢、

    此致、

    Luis