This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:关于 PD 和电源产品

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855336/opa858-regarding-pd-and-supply-product

器件型号:OPA858

可能涉及的人员、

我的单端输入信号范围为0V~0.5V、单端输出范围为0V 至3V、对于小于2pF 的容性负载、我需要超过800MHz 的带宽。

根据仿真和读数、我认为 OPA858非常适合。  

信号1:模拟低摆幅

信号2:数字高摆幅  

现在我有两个问题:

1.我发现我需要一个-1V 和4V 的不平衡分离电源来进行同相放大。 因此、是否有任何推荐的 TI LDO 可以方便地同时生成-1V 和4V 电压?

2.如果放大器处于断电模式、Vin+仍连接到输入范围内的电压、且电源仍连接到-1V 和4V、是否可以将输出短接至0V?

请提供建议。

谢谢你。

微裕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    要回答第二个问题、您可以在输出处于断电状态时使其短路。 这样做的原因是当断电引脚为低电平时、输出被置于高阻抗状态。  

    我会将此主题移至 LDO 产品组、以便他们可以帮助您提供器件建议。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的解释。

    请在 LDO 组中的线程得到回复时固定我、因为我没有收到任何额外的通知电子邮件。

    微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiyu、

    最好在 LDO 组下启动新的线程。

    最棒的

    Hasan Babiker