This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200高侧电源缺失

Guru**** 2760475 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863610/amc1200-amc1200-high-side-supply-missing

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件: AMC1301

您好!

我想知道、

如果我提供了输入差分信号(范围为250mV)但缺少高侧电源(VDD1)、则 AMC1200放大器的输出电压是多少?

如果我提供3V 范围的输入共模信号和5V 的高侧电源,那么 AMC1200放大器的输出电压是多少?

它是否具有 AMC1301等任何失效防护输出电压?

提前感谢、

Naveen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    AMC1200没有任何失效防护操作。  因此、如果移除高侧电源、输出可以变为 FS+或 FS-。  唯一的共模限制是 VDD1至-160mV。