This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:滞后选择限制

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863326/ina381-rhys-selection-limitation

器件型号:INA381

尊敬的 E2E 支持:

选择 Rhys 值是否有任何限制?

例如、我们能否将迟滞电压提高到1.5V?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tisl、

    请记住、内部4µA μ A 电流源可能会显示一些制造容差。 此外、将 Rhys 增加到比表3中所示高得多的值、最终会增加电容杂散耦合导致误触发的风险。 因此、可能有充分的理由使扫描床停止在300mV。 话虽如此、对于 Rhys 实际上不应存在硬性限制。 因此、我认为您将能够稍微增加一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    Rhys 的基本限制是4uA 电流源所需的余量电压、未指定余量电压。 因此、虽然对于325kOhm Rhys、迟滞可能增加到1.5V、但动态范围将减小。 4uA 源的净空电压应等于 VS - 4uA*(12.5k + Rhys)- Vout、因此通过大幅增加 Rhys、可以降低系统中的 Vout 高电平、而4uA 源的迟滞仍然起作用。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter