This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7275:最大输出电压是多少? 数据表显示存在冲突的语句。

Guru**** 2813385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7275, TLV1701, TLV7021, TLV1805, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863507/lmv7275-what-is-the-maximum-output-voltage-datasheet-says-conflicting-statements

器件型号:LMV7275
主题中讨论的其他器件: TLV1701TLV7021TLV1805TL331

当我遇到您的某个器件 LMV7275MG/NOPB 的问题时、我们即将发布新设计。

 

当我选择器件 I 时,正在阅读数据表第3节(第一页)的第四段,其中列出了“允许输出被拉至任何高达5.5V 的电压,而不管 LMV7275的电源电压如何。” 这种行为在我的设计中绝对至关重要。

 

然而,当我查看绝对最大额定值时,第6.1节(第4页)显示输入/输出引脚的最大电压为“(V+)+0.1V

以下哪项陈述是正确的?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    输出端确实有一个连接至 V+的 ESD 二极管、因此无法将输出拉至所施加的电源电压以上。

    上拉电压可以是最高至施加的 V+电压(最大值为5.5V)的任何电压。

    所以、虽然这句话是正确的、但它有一点误导性。 我将把它放在数据表的"待修复"列表中。

    如果您需要的器件的输出可拉至电源以上、请参阅以下内容:

    TLV1701 (采用相同的引脚 排列和 SC-70封装-可直接替换)

    TLV7021系列(不同的引脚-如果您可以重新设计、建议您使用)

    TLV1805 (不同的引脚)、

    TL331 (不同引脚)