This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:电源定序

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863229/tl082-power-sequencing

器件型号:TL082

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗?

问题1. 如果 Vcc-上升慢于 Vcc+上升、会发生什么情况?

问题2. 如果 Vcc-为0V、即使当 Vcc+导通时也会发生什么情况?

问题3. 如果 Vcc-打开、即使 Vcc+打开、也会发生什么情况?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    如果 TL082的输入和输出信号从不(!)、则在前两种情况下不会发生任何不良情况 超出数据表中给出的绝对最大额定值。

    使电源引脚未连接(一个或两个)是一个未定义的运行条件。 不建议这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takeshi-San、

    除了 Kai 的评论之外。 当总电压[VCC+]-[VCC-]低于建议的最小电源电压或超出输入共模时、运算放大器可能会提供不正确的输出电压(相位反转)。