This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:AMC1300并行运行以进行电流测量。

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855331/amc1300-parallel-operation-of-the-amc1300-for-current-measurement

器件型号:AMC1300

尊敬的先生:

我们尝试使用 AMC1300测量电流(4通道)和电压(4通道)。 所有通道均并联。  

AMC1300高侧的所有8个数量均由5V 电源 PS1供电。 AMC1300低侧的所有8个数量均由5V 电源 PS2供电。  

当我们在所有四个通道中测量相同的电流时、一切都正常。 我们可以在所有四个通道中测量相同的值。  

如果我们连接电流测量板来测量三相逆变器输出电流、则会烧坏电阻 R51和 R55 (如下图所示)。  电流测量电路中使用的所有滤波器电阻均已烧断。 电压测量电路工作正常。  

请找到下面随附的项目文件。

e2e.ti.com/.../voltage_5F00_current_5F00_signal_5F00_conditioning_2D00_2019_2D00_11_2D00_09T20_2D00_42.zip

请指导我们使用 AMC1300进一步进行电流测量。

谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    您能否以 PDF 格式发送原理图?  我无法打开您为 AMC1300项目发送的文件扩展名。  如果您有四个不同的电压相位、我不知道您如何将所有 VDD1源都引入到相同的"PS1"电源-在原理图中、我看到了 PSH+和 PSL+。  4个通道的 PSL+很可能是相同的源、但我相信您需要为每个通道分别使用 PSH+和 PSH-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到以下原理图文件。  

    e2e.ti.com/.../Voltage-and-Current-Measurement.pdf

    您能否确认在相同电压和电流通道的高侧之间共享电源的可能性?  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    很抱歉耽误您的时间、我正在查看您的电源部件、并想查看您的原理图。  我可以将一个电源用于 PSL+和 PSL-以及 PS12V+/PS12V-、但您应该将所有 PSL-线路连接到 PS0V、以便低侧具有公共"接地"或0V 基准。  根据 J1/D1/D6的输入源、您可能能够将该电压电源用于 VEE_1和 GND_2。

    但是、对于高侧电源、除非所有四个通道都查看同一个源、否则无法将它们连接在一起。  您可能能够为 VICH1/IICH1、VICH2/IICH2等使用相同的电源、具体取决于负载的测量方式。  您是否有一个总体方框图来显示电压和电流是如何连接在一起的?