This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:最小增益

Guru**** 2998680 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854346/opa847-minimum-gain

器件型号:OPA847

您好!

OPA847的数据表中提到、放大器在低至+12V/V 的增益下保持稳定

是否可以在6.3V/V 的电压增益下运行( 在50 Ω 源极和负载条件下获得 GP = 10dBm)?  在什么条件下?  

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Asaf、  

    嗯、我写了该数据表、它始终是对最小增益的猜测(我现在使用最小工作增益与最小稳定增益)。 有多种方法可以实现、更轻松地运行反相-您认为输入端是50欧姆到50欧姆? 还是在输出上也有这种情况?  

    您需要什么样的信号带宽? 什么 Vpp 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以脱机吗? 我要向您发送架构

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、msteffes1@Comcast。 网络

    希望您将其作为 TINA 文件、更容易从该文件开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者 Asaf、如果您只是想提供规格、这也是可以的。 由于您似乎倾向于 Decomp 解决方案、下面是我今年早些时候发布的一篇背景文章、Planet Analog 打破了链接以扩展数字、因此我必须发送 PDF、以便人们可以清楚地阅读这些数字、  

    e2e.ti.com/.../0804.Applying-High-Speed-DeCompensated-VFAs-July1_5F00_2019.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭此线程、因为它似乎已脱机。

    最棒的

    Hasan Babiker