This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358-N-Q1:LMV358Q1MAXNOPB

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, LMV358-N, TL972-Q1, RC4580-Q1, TL3472-Q1, TL3472, TLV272-Q1, TLV2172-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/854269/lmv358-n-q1-lmv358q1maxnopb

器件型号:LMV358-N-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV358LMV358-NTL972-Q1RC4580-Q1TL3472-Q1TL3472TLV272-Q1TLV2172-Q1

尊敬的团队:

我们将深入了解以下器件- LMV358Q1MAXNOPB

此器件能否处理+/-5V 双电源?

LMV358Q1和 LMV358NQ1是否相同? 无法识别 LMV358Q1的数据表

请支持。

此致、

Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    欢迎参加 e2e 论坛。 希望这些论坛对您有所帮助。  LMV358不能承受有效相同的10V 或+/-5V 电源。 LMV358和 LMV358-N 具有相似但不同的设计。  LMV358Q1的完整器件型号是什么?

    此链接应列出最大电源电压为10V 或更高且符合汽车标准的所有双路运算放大器

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=2;2&p1261max=10;180&p1498=Automotive&sort=p1130;asc

    此应用需要哪些关键运算放大器参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整器件型号- LMV358Q1MAXNOPB

    它应该是双通道。

    应用用于测量 VFD 中的相电压。 因此、它必须能够处理开关频率(10kHz)、以便波形在输出端不会失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、

    LMV358Q1MAXNOPB 是 LMV358-N 器件、没有基于 LMV358 (NO N)的公共 LMV358QDRG4Q1器件

    我建议查看 TL3472-Q1、TL972-Q1或 RC4580-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、

    如果您需要更多帮助、只需发布新的回复、我将为您提供进一步支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    是的、我们需要您的支持。

    我已经使用 TINA TI 模拟了我们的要求。

    最坏情况频率= 20kHz。

    被认为占空比= 50%(最坏情况可能高达1%)

    输出波形失真。

    我们希望澄清以下几点、

    • 前端和后端运算放大器是否支持该频率? 请为相同的器件推荐一个合适的器件。
    • 隔离放大器(AMC1311BDWVQ1)是否支持该频率。 因为我可以看到上升时间被提到为1us.e2e.ti.com/.../OPVSENSE_5F00_COMPLETE.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohana、

    最大的问题是运算放大器 U2的电源反向连接。 我花了10分钟找到这个。  

    第二个问题是输入共模抑制较差、因为输入差分放大器未平衡。 我将 R2从100k 更改为76K 以解决该问题。 Vbias 电压具有24k 欧姆的阻抗。

    e2e.ti.com/.../OPVSENSE_5F00_COMPLETE_2800_2_2900_.TSC

     TL3472-Q1、 TL972-Q1和 RC4580-Q1 不是轨到轨输出、因此无法实现0V 至5V 输出。 TL3472模型将输出限制在+1V 至4V 之间

    实际 TL3472输出低电压比简单的假设更为复杂。

    为了获得轨到轨输出、TLV272-Q1较慢、TLV2172-Q1较快