This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA344:这种奇怪的调节器的原因是什么?解决方案是什么?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862158/opa344-what-is-the-cause-and-what-is-the-solution-for-this-strange-conditioner

器件型号:OPA344
主题中讨论的其他器件:LM2576

您好、Ras、

很抱歉迟到了、但我的工作很忙。

PCB 中存在错误:开关 LM2576和其余电路不应共享同一接地层! 相反、对于 L2576、使用本地接地、并仅在一个位置将其连接到全局接地层。 该数据表包含 LM2576的布局示例。 连接至我在其中绘制红圈的全局接地层:

借助此技术、您可以防止 LM2576的噪声开关电流污染模拟接地。

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RAS、

    我没有看到您的布局、因此无法对其进行评论。  但是、我有兴趣了解这是否能解决问题。

    以下资源可能对您有所帮助: AN1229

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这里可以看到他的 PCB:

    也许这不是一个好主意来热身旧线程...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    看起来原始线程现在已锁定。  当线程上长时间内没有活动时、我认为这是30天、就会发生这种情况。

    自从您启动此新线程以来、我相信 Ras 没有收到有关此线程的通知、并且可能不知道它是否存在。

    我正尝试通过电子邮件联系他、让他了解这一新话题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Daniel!

    Kai