This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188能否支持740 Ω 负载?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA2191, OPA2196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/863106/opa2188-can-opa2188-support-740-ohm-load

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件: OPA2191OPA2196

您好!

客户希望在其系统中使用 OPA2188。 OPA2188上的全差分电路用于感测系统输出电流。

V+=20V、V-=0V、单电源。

OPA2188的输出被称为 VILOCAL、下面有4个电路被添加到 VILOCAL 点。 每个电路都添加到 MCU ADC 点。

因此、负载电阻为(750+2210)/4=740 Ω、

OPA2188能否支持740 Ω 负载?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    也许可以、很难肯定地说、如果没有完整电路-几个考虑因素、但您可能希望它随着输出电流增加余量-将您的负载问题变为输出 V_I 问题、然后查看您是否正常、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    看起来电路的最大总稳定状态负载电流 大约为6mA。 我同意 Michael 的评估、即 OPA2188很可能 能够驱动负载。 但是 、OPA2191或 OPA2196具有较高的电流输出能力(请 参阅输出电压摆幅与输出电流数据表图18和19)、这将是一个更可靠的选择。  以下是 OPA2191数据表的链接:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa191.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程