This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4140:向全差分 THS4140添加位电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862369/ths4140-adding-a-bit-voltage-to-a-fully-differential-ths4140

器件型号:THS4140

向求和放大器级(在 ADC 前面)添加可编程位电压(如来自 DAC 的电压)非常简单。 它只是从电压源通过阻抗的第二个求和节点。 目标是通过一个短位序列在已经存在的信号之上添加一个0.5V 测试电压、以查看来自传感器级的增益是否正常运行。

但是、当使用 THS4140等全差分级时、没有直接的方法来实现这一点。 似乎没有一种干净的方法来缩短使用模拟开关输入/输出单独的电压源而不是差分传感器的时间。 (没有全差分"求和"运算放大器)

是否有人看到我可能遗漏的任何巧妙之处? 我讨厌转换为非差动运算放大器、只是为了增加位功能。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    您可以在下面看到、FDA 也可以应用相同的概念。

    在常规配置中:

    并增加偏移:

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、这似乎适用于单位增益、但除非我的仿真有问题、否则偏移似乎会使我的衰减改变一小部分。

    我们  衰减了约5%、在1V 输入上增加了0.25V、衰减 结果误差约为0.5%。  但是、我们的 sim 可能有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    您可以向我发送仿真文件吗?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在仿真中的不良影响。 该方法现在可以很好地进行仿真。

    感谢你的帮助