您好!
对于一个项目、我希望将 INA223与 ADC 结合使用来测量我的负载的电压和电流。 为此、我希望使用内部多路复用器在"总线电压测量"和"分流电压测量"之间以大约20kHz 的频率进行切换。
我的问题是:如果您在两者之间切换、输出的稳定时间是多少?在两者之间切换的速度是多快?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Niels、
欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的提问。 我们希望能及时解答您的问题。
遗憾的是、在切换多路复用器时、我们没有任何有关输出稳定的信息或数据。 如果 OUT 引脚上有任何电容、则这将决定任何稳定时间。 总输出电容将随 ADC 和必要的 RC 调节而变化(例如、"电荷桶滤波器")。 我建议在将多路复用器从总线电压切换到分流电压时设置此电路并测量输出干扰和稳定。
我认为从分流器切换到总线时、稳定时间不会很长、因为这是通过电阻分压器直接连接到总线电压的方法。
无论如何、对于20kHz 开关、这意味着输出需要在50us 内趋稳、我认为这是完全合理的。 放大器的小信号上升时间可近似为0.35/BW。 对于 INA223的20kHz BW、这意味着上升时间为17.5us、这完全在50us 窗口内。 如需了解相关信息、请参阅《模拟工程师口袋参考书》 :http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/support-training.html、获取该方程式
希望这对您有所帮助。
此致、
Peter