This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4226:THS4226

Guru**** 2927630 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4226, THS4225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/855224/ths4226-ths4226

器件型号:THS4226
主题中讨论的其他器件: THS4225

THS4226数据表包括 THS4225、这两个器件都具有断电输入、但 THS4225具有基准输入、可用于选择 PD 引脚必须摆动多远才能断电、而4226则意味着、 但并未具体说明内部(非引脚输出)基准是正电源。  讨论将转向 THS4225、THS4226阈值或输入电流没有规格、只是说它与所述的轨电压相关、并且从未讨论过该说明。  表涵盖了基准引脚存在但未提供基准引脚的阈值。  我的问题是:对于以接地端为中点的+5V、-5V 电源、PD1/PD2引脚是否必须低于接地端才能断电、PD 引脚电路中将流入多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如您提到的、THS4226的基准将连接到正电源。 您可以在 REF = VS+或悬空时使用数据表规格、如下所示:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您的回复。

    如果我读出此值、则 PD 引脚的输入阻抗为58欧姆输入阻抗、 必须将其下拉至低于+5V 电源轨或大约26mA 的1.5伏、以将静态电流从最坏的22mA 降低至900ua 或静态电流净增约5mA。  这一定是错误的、否则断电是毫无意义的。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该值是器件处于断电状态时器件的输入阻抗。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    如果 VS =±5V、则数据表中的输入电阻= 33Mohm。  

    33Mohm 是 PD 引脚上连接到正电源轨的上拉电阻吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    33Mohm 是器件在正常运行期间的输入电阻。 不确定上拉电阻器的电阻。

    最棒的

    Hasan Babiker