This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:内部直流/直流功率级别和电源外部 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/862686/amc3301-internal-dcdc-power-level-and-supply-external-ic

器件型号:AMC3301

各位专家、您好!

我是否可以确认 AMC3301内部 DCDC 的功率级别? 它可用于提供外部 IC、我的理解是否正确?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    AMC3301只能在3.2V (典型值)时为外部 IC 提供1mA 电流。