This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV341/LM2904

Guru**** 1161200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LMV341, TLV9001, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168507/lmv341-lm2904

主题中讨论的其他器件:LM2904LMV341TLV9001TINA-TI

尊敬的 、Team、

背景:
我们需要构建一个电路来读取电导率/EC 测量值。

我们参考了您之前对相关主题的讨论、并构建了电路(附在图中)、其中一个变化 是 LMV341 (运算放大器)被 LM2904取代。
我们的 EC 探针来自 Sensorex make 和型号 CS200。

问题:
在测试过程中、对于任何给定的解决方案、输出测量为1.38V、如果读数完全不同、则存在差异。 当传感器处于空气中时、读数为552mV。
我们已经使用不同类型的波形、频率和电压进行了进一步测试、但输出保持恒定。

帮助:
您能帮我们找出错误吗?
此外、您能否分享任何可帮助我们的其他材料?


提前感谢您

Gopi Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2904没有轨到轨输入或输出、因此不适用于 VCC 附近的输入信号、也不能输出 VCC 附近的信号

    使用 TLV9001等轨到轨运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    我强烈建议您运行电路的 TINA-TI 仿真。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    LMV341与 LM2904引脚非常不同,请确保接线正确。

    在传感器输出或方波断开连接的情况下、输出应为1.65V

    如果传感器是电容式传感器、即使板之间没有电导率、也会有一些输出交流电。

    在板之间大约140k 时、应出现完全输出信号。 1.4M 欧姆时输出10%  

    测量所有引脚的电压。