This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 这些器件显示氧化日期代码为2015年8月

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LPV542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803627/the-parts-are-showing-oxidation-date-code-aug-2015

主题中讨论的其他器件:LPV542

这些器件显示氧化日期代码为2015年8月。 器件型号 LPV542DGKR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    您何时订购了这些器件? 您可能看到的是粗糙的引线框、请参阅此常见问题解答。
    e2e.ti.com/.../718449

    我们还提供了一些存储期信息、这些信息可能很有用:
    www.ti.com/.../productshelflife.tsp

    您是否在生产过程中发现氧化导致的问题?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    它可能不会氧化。 您能显示照片吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    希望你们做得好。

    订购日期为2018年7月31日。

    这些部件显示为氧化、根本无法使用。 请注意、代码日期为2015年8月。

    e2e.ti.com/.../Pierre.pdf

    e2e.ti.com/.../Pierre.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    请参阅随附的图片。

    这些部件显示为氧化、根本无法使用。 请注意、代码日期为2015年8月。

    请向 Paul 索要图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    希望你们做得好。

    订购日期为2018年7月31日。

    这些部件显示为氧化、根本无法使用。 请注意、代码日期为2015年8月。

    我把照片发送给了 Paul。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    您能否尝试手动焊接其中一个引脚并发送图片? 如果焊料覆盖了引脚并且未焊球向上、则氧化不是问题。

    当您说器件"根本无法使用"时、这是否基于生产期间的问题?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    在生产过程中、由于客户拒绝而进行了彻底检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kalpesh、

    我认为最好将其脱机、再深入一点。 我将向您发送一封私人邮件和一个朋友请求。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    希望你们做得好。

    请 告诉我您对此案例的建议。

    顺便说一下、您是否收到了我给您的消息?

    希望您能够在这种情况下尽可能帮助我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    我将接管 Paul 的职责。 我没有收到他的消息。 我还向您发送了朋友请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ron、

    希望你们做得好。

    感谢您接管 Paul 的此案例。

    我在小组/社区中向您发送了一条消息、并在朋友请求中接受了您。

    期待您的最大帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您接管本案例。

    希望这将得到尽可能大的解决。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    私人消息中没有任何信息。 我在提供的低质量照片中看不到氧化。 您能获得更高质量的图像吗? LPV542可选用粗糙的引线框。 粗糙引线框的 e2e 示例与不模糊一致。  

    这里是我的样片的高质量照片。

    高焦距、引脚肩部

    低焦距(引脚安装级别)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您抽出宝贵时间向我们提供您的意见。

    我要求 我的同事为您提供有关此项目的更好的图片。

    上传后、我会将其发送给您、并随时更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    感谢高像素照片。  这是粗糙的引线框的正常外观、有助于防止分层。 这种类型的引线框也用于我们的增强型产品中;因此、这与更高的质量兼容。

    请参阅链接 https://training.ti.com/sites/default/files/docs/TISolutionsEnvironmentalExtremes.pdf

    第3和17页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Ron、

    感谢您的确认。

    由于氧化原因、我们的客户拒绝了这些商品。

    我们正在尝试将这些信息发回 TI、并需要我们的信贷。

    请您解决此问题、因为此问题已经过期。

    感谢您的帮助与合作。

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalpesh、

    必须将零件退回到采购零件的供应商。 联系供应商并申请退货授权。