This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:25mts 电缆上的低振幅信号传输

Guru**** 2983880 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, DRV134, DRV135, DRV632, DRV603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804976/ina826-low-amplitude-signal-transmission-on-25mts-cable

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: DRV134、 DRV135、 DRV632、 DRV603

您好!

您好!!

需要帮助以了解以下方案如何有效地将单端信号转换 为差分信号并在 距离为25mts 的屏蔽双绞线上传输相同信号。 (该计划由 TI 员工提出、并要求我对其进行审核、因为他  不熟悉 INA 826)

要求

1) 信号是250mV 至4.5V 范围内的脉冲, 频率范围为1kHz 至9KHz。

2)传输介质:25 mts.shielded,双绞线

2) 2)对于我的应用、我更喜欢使用双电源运算放大器(+/-5V)

3) 3) ESD 和噪声保护是必需的

4)))我可以预期的振幅误差是多少(它是否在2%到3%之内)?

5) 5)如何得出振幅的%误差?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    TI 有专门的音频线路驱动器用于此目的:

    www.ti.com/.../products.html

    我立即看到您方案中的一个错误是 U4输入偏置电流的信号接地电流路径缺失。 请参阅 INA826数据表的第8.3.6节。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai

    您好!!

    注意到了这一错误、需要添加电阻器来提供必要的偏置

    已参阅音频线路驱动器数据表。 我在这方面没有任何经验。 请帮助我了解在选择线路驱动器时需要考虑哪些参数? 系统要求如上所述。 我还需要强调的一点是,要传输的信号带宽为150KHz。将来可能会增加到220KHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您可以根据您的应用要求选择我们的其中一款线路驱动器。

    如果您需要单端输入和差动输出、可以考虑 DRV134/DRV135。
    如果您需要差动输入和单端输出、可以考虑使用 DRV603或 DRV632

    单端输出器件具有内部电荷泵以生成负电源轨、因此您无需双电源或输出耦合电容器。

    由于线路驱动器用于电缆传输、因此这些规格包括一些与相对高阻抗和容性负载相关的规格。

    如果您对我们的某个器件有其他疑问、请发布新主题、其中包含您的问题和器件型号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    感谢您的参与。