主题中讨论的其他器件: TCA9406、 INA226、 MSP430F5500
您好!
我们在平台上使用3个 INA3221进行总线/分流电压测量。 在3个器件中、2个器件正常工作并提供正确的测量值(一个器件 A0连接到 VDD 3.3V、另一个器件 A0连接到 GND)这两个器件都连接到电源(0.7V 至2V)之间。 在第三个通道上、仅使用2个通道(通道1 1.8V 和通道2 3.3V)、我们无法从第三个器件读取任何数据。
I2C 线路上的上拉电阻为4.7K。 下面是原理图
我们还观察到、当我们尝试在示波器和探头(10Mohm 10pF)上观察 SDA 信号时、电阻器 R875 (位于 IC 的末尾)能够读取寄存器并进行电压测量。 推测该探针会增加电容(10pF)、该电容会以某种方式影响总线。 但我们看不到器件文档中提到的有关 A0连接到 SDA 时电容要求的任何内容。
注意:我们还在使用4个 INA 的其他平台上观察到此问题、其中问题在于 A0连接到 SDA/SCL 的器件。
以下捕捉当 CH1连接到 SDA、而 CH2连接到 SCL 以使 INA 工作(A0连接到 GND)时。