This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA8500BOARD:默认上电模式无效

Guru**** 2822645 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA8500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801480/vca8500board-default-power-up-mode-was-lose-efficacy

器件型号:VCA8500BOARD
主题中讨论的其他器件:VCA8500

当我使用 VCA8500的默认加电模式时、我为其提供500kHz 100mV 交流信号、然后信号未  放大、并呈现方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛。

    有几个问题。
    1.您是否注意到所有8个通道上的方波? 您能否连接输入和输出通道的示波器波形?
    2.您是否尝试过 PC 控制模式来控制 VCA8500设备的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是  输入(黄色)和输出(紫色) 示波器波形、8个通道是相同的。

    2.是的、我已经尝试过 PC 控制模式、输出波形不变。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当信号链增益过高时、会发生方波。

    在20dB 固定 LNA 增益、 20dB PGA 增益的情况下、信号链增益为40dB (假设衰减为0dB)、这会将信号幅度放大100。

    您可能需要减小输入振幅并进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已将输入信号降低至 ±20mV、但输出信号仍然错误。  

     第一张图片是我的测试台、有什么问题吗?

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的图中、红色图显示了大约250mVpp 的正弦信号。 确保正确应用 Vcntl 信号。 0V 是最小增益、1.2V 是最高增益。  

    由于电缆、该设置会产生很多噪声。 我们建议您使用 SMA/BNC 电缆来最大限度地降低耦合噪声。  

    如果您输入100mVpp、则可以调节 Vcntl 以使器件输出未钳制波形。 请注意、VCA8500在 VCA 输出上也具有钳位功能。 如果信号过大、输出将被钳制。  

    谢谢!