This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:如何放大 PA 电流

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, LMP7721, OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805729/lmc6001-how-to-amplify-pa-current

器件型号:LMC6001
主题中讨论的其他器件: LMP7721OPA376

您好!

我想使用 LMC6001放大非常低的电流。 请参阅附件。 可以查看我的原理图吗? 或者、您能否告诉我如何放大非常低的电流或电压?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    为此、我会使用 TIA (跨阻放大器)。 这只是一个具有高反馈电阻的反相放大器:

    en.wikipedia.org/.../Transimpedance_amplifier

    测量电流的来源是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    下面是有关如何设计跨阻放大器的更多资源。

    跨阻放大器设计指导手册电路

    我需要什么运算放大器带宽? 互阻抗放大器

    1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计

    对于低电平电流测量、您必须确保运算放大器的输入偏置电流小于您尝试测量的电流、否则运算放大器的输入偏置电流将主导测量、从而导致高误差。 我建议观看 有关失调电压和输入偏置电流的 TI 高精度实验室视频。

    您可能还需要向 TIA 的输出添加第二个同相增益级、以获得所需的输出摆幅。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    您绘制的电路具有两级开环放大器增益-由于失调电压将同时推入电源轨、因此永远不会工作。 您将需要闭合环路、使第一级反馈 R 尽可能高、但仍能满足所需的带宽。 然后是第二级电压增益、以完成目标增益。 甚至需要知道源电容才能开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已将原理图更新为附件。 请帮您审查一下吗?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助查看我的更新原理图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然不对、

    您尝试感应的估算电流电平是多少、
    它的电容+任何电缆电容是多少
    所需带宽是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我看不到 TIA ...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 TIA? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们建议您使用 TIA。 您可能需要这样的方案:

    左侧 OPAMP 以 TIA (跨阻放大器)的形式连接。 "互阻抗"仅意味着测量电流被转换为电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您尝试感应的估算电流电平是多少、
    电流电平为 fA ~nA

    它的电容+任何电缆电容是多少
    设计、没有特定的价值

    所需带宽是多少
    BW 为100Hz

    那么、您能给我一个具体的参考原理图吗? 非常感谢您的帮助!

    谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要在此处进行直流耦合?

    您是否有用于生成电流信号的规格表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能希望使用 LMP7721、在室温输入偏置电流下测试最大3fA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、Kevin、这是一个需要开始的东西、

    LMP7721第一级-它有一个全新的2019 TINA 模型、内部看起来具有15pF CCM + 5pF Cdiff -现在将是源极电容、

    2.当您增加反馈 R 以获得跨阻增益时-您将所需的反馈 C 向下推至 困难的低电平-我去了2Mohm、但反馈中称为 T 网络的结果是在第一级获得另一个增益11 跨阻增益

    这本身仍然是相当高的带宽、所以我添加了一个10 200Hz 的增益有源滤波器来控制噪声功率带宽-在这里使用了 OPA376、

    4.这里有一个输出直流偏移问题-如果您可以进行交流耦合、请在第一个滤波器 R 中添加一个阻断电容器

    5、输入参考电流噪声很低、但希望您可以求平均值

    同样、这只是需要开始的事情、请确保您需要进行大量修改。

    e2e.ti.com/.../LMP7721-Zt-stage-plus-gain-of-10-post-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、 我知道有源滤波器级中的 R 值看起来会有点高-第一级中的所有增益对噪声没有影响-我的 MFB 设计流程将最大 C 值限制为 C0G 电介质中以低成本提供的值-这些值得到 成本会更高、因为您得到的值超过33nF 左右。 因此、是的、在200Hz LP 滤波器中使用 UF 类型的值会使 R 值下降、但您的滤波器形状将具有更多的温度系数移至 X7R 与 C0G 电介质。 在您的应用中可能无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Xiong:

    在这个主题中有很多好的建议。 我希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告知我们。