This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装方向、回流时间和 Di 可洗性

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806080/packaging-orientation-reflow-time-and-di-washability

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08

您好!

我希望 上面的器件型号具有封装方向、回流时间和 Di 可洗性。

根据处理和工艺建议文档的回流时间为30秒,所有 IC (商品)封装是否相同?

所有 TI 部件(IC 产品)均可清洗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上我有 TI 散装器件,您能否共享所有 TI 器件(所有封装、商品)的方向、回流焊和 Di Wash 信息的通用文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、

    每个器件的产品文件夹页面上提供了封装方向和标记信息。  您必须查找每个器件型号才能获取此信息。  

    有关回流和处理信息,同样,每个器件数据表都包含此信息,此外,请参阅此应用报告 AN-2029 处理和处理建议 (PDF 324 KB)”

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sonali jagtap "]

    您好!

    我希望 上面的器件型号具有封装方向、回流时间和 Di 可洗性。

    根据处理和工艺建议文档的回流时间为30秒,所有 IC (商品)封装是否相同?

    所有 TI 部件(IC 产品)均可清洗?

    您好!

    我们已经浏览过数据表、但没有找到以下属性。

     请帮助我提供上述信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经浏览过数据表、但没有找到以下属性。

     请帮助我提供上述信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、

    我已将您转至产品文件夹网页、而不是数据表。  您未提供器件型号、因此 我们 以 SN74LVC1G08为例。

    在 TI.com 上、在搜索栏中输入器件型号、单击器件型号以进行返回的搜索、这是产品文件夹页面。  单击 www.ti.com/product/SN74LVC1G08/pinout-quality 上的"质量封装"选项卡、  您会看到适用于您的查询的资源列表。   

    您还 可以直接访问质量和可靠性页面: www.ti.com/support-quality/quality-reliability.html 以获取大量资源。

    此外、在上述"产品文件夹"页面上、单击"立即订购"选项卡、您将看到器件的封装类型列表以及 包含封装图的列。  例如、单击  

    SOT-23 (DBV)

    您将看到“软件包”文档: www.ti.com/lit/ml/mpds018n/mpds018n.pdf 。  

    请浏览每个选项卡下提供的各种文档。

    此致、

    ~Leonard