This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 信息和备选器件

Guru**** 2926910 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, LF411, SN54LS26, LM111, LM111JAN, LM101AJAN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806656/information-and-alternative-device-possible

主题中讨论的其他器件:OPA2990LF411SN54LS26LM111LM111JANLM101AJAN

大家好、

我的客户想知道我们是否可以为以下器件提供替代产品。

1) M38510/103BCX

2) M38510/10304BGX

3)  4 BTF2

您能否添加有关这些器件的其他信息(停产、淘汰等) 很遗憾、我试图搜索信息、但我找不到任何信息。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、您好!

    您是否已检查此工具?

    bomcross.ti.com/.../search

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、您好!

    您能否帮助提供有关应用的更多信息以及哪些规格对客户最重要? 前两款器件似乎是仍在销售的 LF411的变体、但可能较新的放大器会更好地满足其需求、例如 OPA2990。

    我不清楚第三部分是什么类型的、您能澄清吗? 谷歌搜索使它看起来像是一个开关。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    我的客户仅从其物流师的记录中提供此信息:

    1) M38510/103BCX 被列为微电路;OEM 是 Teledyne E2V (UK) LTD、其 MPN 为 M38510/103BCX。 德州仪器 www.ti.com/.../samplebuy 上提供了一个注释、说明:器件
    -不幸的是、我找不到任何信息表明 M38510/103BCX 是 SN54LS26或任何器件的停产器件型号。

    2) M38510/10304BGX 被列为微电路;此外、Teledyne 的通用 PN 为 LM111。 德州仪器 www.ti.com/.../samplebuy 上提供了一个注释、说明:器件。
    -不幸的是、我无法找到 M38510/10304BGX 是 LM111JAN 或任何器件的停产器件型号的任何信息。

    3) 列为恒温开关、并附有以下注意事项:CPN:4BTF2-Close

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    -Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renan、

    您可以尝试使用 TI M38510版本的 SN54LS26和 LM111。 TI 不销售恒温开关。
    我会将此主题的所有权转让给高可靠性团队。 他们更好地了解 M38510器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。

    很抱歉耽误你的时间。  我昨天回答了这个问题,但出于某种原因,没有这样做。

    我搜索了 DLA 网站、10103和10304器件类型都没有规格。

    我怀疑它们是错误的器件型号。  

    可以评估 SN54LS26或 LM111的军用版本是否适用。  但是、如果没有基本规格来与之进行比较、可能会非常困难。

    如果您可以找到要与之交叉的规格、我们可以帮助评估它们是否适合替换。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    我再次查看了这个。  该工程图位于 DLA 网站上、但由于它是一个组合工程图、因此实际工程图名称为101K

    1) M38510/103BCX   

     显示在1995年之后的设计中处于非活动状态。

    这是 LM101A

    2) M38510/10304BGX

    类似地、但更难找到 DLA 图

    这似乎是比较器 LM111。

    负责这些设备的工程师目前不在办公室。  他们可以评估替换器件并提供相关建议。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我认为前两款产品是可订购的(我只是认为器件型号稍微偏小、而不是实际的器件型号)。

    我认为它不是 M38510/103BCx、而是 M38510/103BCx、其中的小 x 是引线镀层的通配符、而不是真实的器件型号。  最后一个字符是铅涂层、没有 X 铅涂层。  X 可能表示他们将进行任何铅涂层。

    我们仍然提供此器件。  器件型号为 M38510/103BCA、其中 A 用于 SnPb 焊锡浸。  这是 CDIP 中的一个 mil 级 LM101 、可在产品页面 LM101AJAN 中找到

    您需要的其他器件是 M38510/10304BGA、这是金属罐中具有 SnPb 焊锡浸的 mil 级 LM111。

    我不知道4BTF2是什么、需要更多信息。