This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LM124:LM124AWG/883

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/814698/compiler-lm124-lm124awg-883

器件型号:LM124

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 Ryan、您好!

我们得到的商品有5行标记:

1637B 5D   
LM124AWG    
/883 Q  
5962-77043   
02XA  THA。

它应该有4行、如下所示:


LM124AWG    
/883 Q  
5962-77043   
02XA   

您能不能指定1637B 5D 优先和 THA。 最终平均值是多少? 我们是否标记了原始器件? 您是否愿意向我们发送数据表等文档、确认5行标记为标准标记?

我们非常期待您的回答。

此致、

Olesya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olesya、

    我的研究发现5行是正确的。

    我将把帖子转交给高可靠性团队、以支持符号化的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olesya、

    如 Ron 所述、正确的标记应为5行。  我们的网站中有一个错误、未显示我们正在努力修复的首行。

    最上面一行是包含批次信息的生产日期代码。

    在这种情况下、密封日期为2016、工作周37。   B 是批次标识符。   5D 表示晶圆制造厂出厂的年份和季度(D 为该年的第四季度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的罗纳德,下午好!

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Olesya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirby、您好!

    非常感谢您的详细解释。

    此致、

    Olesya