This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:LMH7220输入阻抗

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806689/lmh7220-lmh7220-input-impedance

器件型号:LMH7220
主题中讨论的其他器件: BUF602

您好!

 我正在尝试为我的高速感应电路设计一个缓冲器或比较器。

 LMH7220的短暂传播延迟对我来说似乎很合适。 但是、我希望它具有非常低的输入电容、以便它不会影响我的信号。

 您是否具有该器件的等效输入电容?

 谢谢。

必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应、您好!

    应约为2.5pF、请参见数据表第20页和第21页。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应、您好!

    您可以在器件上期望大约4-5pF 的电容。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai 和 Jonny、

     非常感谢您的帮助。 遗憾的是、该电容器对于我的应用来说太大了。 我将寻找更好的解决方案。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必应、您好!

    什么电容对您来说是合适的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、
    我正在寻找小于2pF 的器件、但需要具有非常快的速度、基本上高于100MHz 或小于5ns 的延迟时间。
    我需要一个缓冲器或比较器来执行该任务。
    谢谢。
    必应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、

    通常、我们的比较器具有大约2-3pF 的输入电容、但它所采用的封装会增加额外的1-2pF。

    哪种应用需要该具有极低输入电容的高速比较器?

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny、

     我正在研发一个检测开关节点电压的高速感应电路。 我真的需要一个缓冲器来向我展示确切的波形。 输入引脚上的任何电容器都会减慢感应电路的速度并导致电路失真。

     我正在寻找缓冲器或比较器、因为最终需要在比较器上使用该信号。 但波形上的精确测量对我来说最重要。

     我尝试使用 BUF602、它看起来运行良好。 其输入电容器约为2pF。

    必应