This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:我是否可以知道为什么 LM675T/LF02数据表中没有 NEB 封装和温度?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802707/lm675-may-i-know-why-there-are-not-neb-package-and-temperature-shown-in-lm675t-lf02-datasheet

器件型号:LM675

大家好、

我是否可以知道为什么 LM675T/LF02数据表中没有 NEB 封装和温度?

客户计划使用 LM675T/LF02、但 他们想知道 为什么数据表中找不到它?

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy Pang、

    感谢您将此事提请我们注意!  我正在努力纠正此错误、并将在更正后立即报告。  

    此致、

    Raphael Puzio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃吉西

    已更新。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢!

    但我在 最新的数据表中找不到 NEB 封装,最后  一页中只有 NDH 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃吉西

    我不确定您要查看的是哪个数据表版本。 我正在查看产品页面 REve 上的数据表。 封装选项附录包含所有具有温度范围的版本、日期为2019年5月21日。 它也可在"立即订购"选项卡下获取...

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃吉西

    我没有听到您的反馈、因此我要关闭这个线程。 如果您在查找所需信息时仍然遇到问题、只需发布另一个回复即可。

    谢谢

    Dennis