This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657振荡问题

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815658/opa657-opa657-oscillation-problem

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA818

我们有一个激光二极管 PMT 系统。 PMT 模块的输出信号非常低。 我们使用基于运算放大器的(OPA657)跨阻放大器来放大 PMT 的输出。 我们的频率为15-20 MHz。 但我们希望达到100MHz (至少50MHz)。  我的第一个观察结果是、当我们阻断激光二极管信号时、存在明显频率(高于20MHz)的振荡信号。  当激光块二极管导通时、有信号、但当我们阻断激光二极管时、该信号不会中断。  我对 OPA657会导致该振荡感到困惑、如果是、我们如何防止这种情况? 如果您能提供一些建议、我将不胜感激。  

谢谢、

Ozge  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozge、  

    这有助于查看整个电路、但在任何情况下、您始终必须使用反馈电容器来补偿 ZT 设计。 所有这些都在本次高速演示中进行了介绍。 最重要的是、我们需要源电容。 有一篇文章介绍了如何以非常简单的方式发布这些步骤、但您也可以查看新的 OPA818e2e.ti.com/.../7180.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozge、  

    因此、下一篇文章昨天已经发布了、这将帮助您进行跨阻设计-这篇关于解补偿高速 VFA 的文章即将结束。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565165&

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的回答很晚、我忙于处理健康问题。 我们的电路在上方。 我将阅读文章和 opa818数据表。

    非常感谢、

    Ozge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不是很好,Ozge  

    这还不够、现在看起来不像互阻抗、看起来像电压增益吗? R1和 R4到哪里去? R2、R2的种子电阻很大。 1pF 是有意还是寄生的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、回答迅速、出现错误。 R1是输入、它进入函数发生器或 光敏乘法器管输出。 R4接地、实际上有一个并联电容器。 但我们不使用该电阻器和电容器、它们短路。 电源电容器介于+/-电源和接地之间。 R2为输出、电阻为50欧姆。 输入和输出50欧姆用于阻抗匹配、正如我的监控器所说。 1pF 是特意设计的、我的监控器说它可以降低噪声和直流信号。

    顺便说一下、我不确定该电路是否有效。 我们尝试了不同的电阻器(1.8k、2k、5k、10k)、但这些电阻器不足以用于低频和高频。

    谢谢、

    Ozge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、在这里、我们要小心、  

    因此、信号发生器和 PMT 将具有完全不同的源阻抗、选择一个、  

    您的主管正在处理一些微妙的问题。 反馈电容器可以正常工作、欠补偿器件则更是如此。  

    这里有很多处理这些问题的比较困难的材料、这里有一个、告诉我您正在尝试做什么-  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=565165&