This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804357/ina226-ina226

器件型号:INA226

尊敬的 :

我们 使用 INA226  来测量 大约15A 至20A 的电流,   您 建议的 Rshunt 值?     我们 可以 使用的最小值 ,   有任何限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大分流电阻为81.92mV/20A = 4.096mR。 减小分流电阻会因输入失调电压(分流失调电压)而增加误差。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能希望观看此视频、了解如何选择分流电阻器:

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-4-how-choose-appropriate-shunt-resistor?cu=456802

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,压降和 Δ I、我们希望使用尽可能小的 Rshunt,、请告知电流为20A,、哪一值为电池?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为该视频对回答您的问题有帮助吗?

    最小可检测电流的系统误差与容差决定了可使用的最小分流器。

    下面是一个粗略的假设示例–假设总误差是以输入为基准的50uV、您需要测量的最小电流为1A。 在该电流水平下、您可以承受的最大误差为10%。 则分流电压需要至少500uV。 该电压决定分流电阻的最小值为0.5m Ω。 选择满足此条件的分流器后、检查输入是否超出最大电流电平的范围。 在本例中,0.5*20=10mV,这是可以的。 还要将此最小值与您的目标最大可接受值进行比较。

    您可以根据您的特定电流范围和容差调整上述过程。 通常、最好从纯测量的角度选择尽可能大的分流器。

    此致、Guang