This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815619/usb2any-usb2any

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件: LMK04832EVM

我的 USB2ANY 不再工作。 我将其插入计算机(Windows 7 Pro)、可以看到设备管理器中有一个新条目、但 USB2ANY 上的 LED 未完全打开(非常暗)、而且 TICS 根本无法识别它。 有人能帮我解决这个问题吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将此器件与哪个 EVM 配合使用? 此查询需要转到该特定团队...我将根据需要指导此主题

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    我使用的是 LMK04832EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HM、

    如果您遇到 USB2ANY 问题、可以使用 USB2ANY 固件加载程序重新加载固件。 您可以在以下位置下载该软件 :http://www.ti.com/tool/USB2ANY (Explorer 软件)。 安装后、导航到目录并选择 USB2ANY 固件加载程序。 现在、此固件加载程序在 Windows 10上不起作用。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HM、

    您以前是否能够使用 USB2ANY?

    您可以使用 C:\Program files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin 中包含的 USB2ANY_SupportInfo.exe 支持文件生成器、并上传压缩的支持日志吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HM、

    您是否能够使用 Win7计算机加载固件?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉耽误你的回答。  

    是的、去年我在我的 PC 上使用过它。 然后它进入存储、当我本月早些时候尝试时、它开始出现问题。 但是、我在运行 Windows 10的另一台计算机上尝试了 USB2ANY、并设法"升级" USB2ANY 的固件、它在 Win10 PC 上再次开始工作。 但是、在 Win10 PC 上、我可以将值上载到芯片上、但无法读取寄存器的值。  

    然后、我在 PC 上再次尝试了它、它工作正常! 读取芯片值时仍然存在一些问题、但仍然比完全不起作用好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    不是,使用 Win7计算机时,每次都会失败(有时会显示“已完成”,但当我再次插入 USB2ANY 时,它将提示更新)。 然后、我使用另一台 Win10计算机加载了固件、使其可以立即工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HM、

    我很高兴您能让它再次运行。 我对可能发生的情况有两种想法:

    1. USB2ANY 上的电流消耗可能过大、导致 USB 偶尔掉电。 您可以尝试通过有源 USB 集线器使用 USB2ANY、该集线器可从专用电源提供高电源电流、并查看情况是否有所改善。
    2. 您所测试的 PC 可能存在一些特定的驱动程序冲突。 在这种情况下、我们可以做的事情不多、因为 USB2ANY 上不再有任何活动开发。

    您提到回读功能在 LMK04832EVM 上不起作用。 您能否确保 SDIO_RDBK_TYPE 设置为推挽输出、并且 SPI_3Wire_DIS 未设置为1? 错误配置这些选项中的任何一个都可能会意外禁用回读。

    此致、