This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM193:使用+/- 12V 作为 VCC 和 GND

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805421/lm193-using---12v-as-vcc-and-gnd

器件型号:LM193

大家好、

根据数据表、最大 工作电压为30V、因此我使用+12V 作为 Vcc、使用-12V 作为 LM193可用的 GND (+12V-(-12V)=24V)?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    是的、可以正常工作。

    还请查看数据表第7.2节中的方案、了解这对输出的意义。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    如上所述、LM193将在12V 双电源下根据数据表规格运行。

    此致、
    Jonny