This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:当在一个芯片上的温度低于-40C 时、基准输出高达3.58v

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807669/tlv3011-ep-ref-output-goes-up-to-3-58v-when-below--40c-on-one-chip

器件型号:TLV3011-EP

我们有一个 TLV3011-EP ( TLV3011AMDBVREP ),其中基准输出从环境温度下的1.25V 标称值变为温度低于-40C 时的约3.58V。  我们很怀疑、这是我们在大约200个器件中唯一的故障、而-40C 是工业器件的较低温度。

我读过了这个线程 https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/hirel/f/935/p/639438/2386983?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV3011-EP#2386983、似乎有人认为输入 V-对电源电压上升之前它上的任何正电压很敏感。  此外、由于未对这种行为进行表征、并且它随温度变化、因此在保持裕度方面没有明确的指导原则来防止这种行为。

我们的拓扑是一种差分运算放大器、可为 TLV3011-EP 上的 V-输入供电。  两个放大器由相同的+5V 电源供电、具有相同值的旁路电容器、并且在接地层上彼此靠近。  差分放大器的输入也由同一电源供电。  因此、输入和输出在加电时最多与电源同步、但绝不超过电源电压。

这是坏芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持此器件的工程师将在周三返回办公室时返回给您。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    请参阅此帖子、并告诉我它是否解决了您的问题:

    e2e.ti.com/.../639438

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirby、

    这是我在帖子中引用的同一帖子。  不、它不能解决我们的问题。

    有关行为的原理图和示波器跟踪、请参见下图。 根据我们所能知、我们并未违反器件的使用。

    前两个示波器图的布线:

    黄色:R41的输入(是基于+5_bit 的分压器、R42由+5_bit 馈送)

    蓝色:U11的输出、V-输入到 U12

    紫色:U12输出

    绿色:+5_bit 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您的详细答复。   

    我们发现这种行为的另一个原因是、在冷启动期间电源电压通常高于最大工作电源规格(5.5V)。  同样、该灵敏度是单位之间的变量。  您是否能够监控电源引脚上的电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirby、

    是的、在两个上部(独立示波器迹线)中、电源为绿色迹线(+5_bit)。  在最后一幅图中、双示波器图显示为黄色轨迹。

    我将 查看是否可以获得电源加电行为的详细示波器跟踪。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持线程活动。  上周我在度假。  我将在本周恢复运行/测试。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arron:

    由于我在两周内没有收到您的回复、我将把它标记为已解决。

    如果您仍然需要有关此问题的帮助、可以重新打开它。

    基尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  这里是电源、V-输入、基准输出(1.25V 标称值)和输出(引脚1)的测量值

    1.环境通过

    2.-40C 通过

    3.-43C 故障

    所有三种颜色均为:

    绿色:输出引脚(仅供参考)

    红色:5V 电源

    黄色:1.25V 基准输出(引脚5)

    蓝色:V-输入。

    红色和蓝色迹线放置在同一基准上、以便可以观察上电曲线。  V-输入似乎始终小于电源。

    5V 电源迹线在环境温度下的最大过冲为5.21v、在-43C 时仅为5.04v。  因此、电源过冲不会超出5.5V 最大限制。

    请提供建议。

    Aaron

    1.环境通过

    2.-40C 通过

    3.-43C 故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我已向您发送朋友请求。  我将关闭此主题、您可以直接与我联系。

    很抱歉耽误你的答复。  我已经离开办公室了、直到星期二才回来。  同时、我正在看到其他人是否可以帮助解决这个问题。

    基尔比