This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:LMV7219:输出

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/804035/lmv7219-lmv7219-output

器件型号:LMV7219

您好、先生:

  我使用 LMV7219建立基本阈值比较电路。 我发现、例如 :in-=Vref=2V。 IN+=Vin = 2.1V。 输出  不稳定。 它看起来像是正弦波、也许是方波。 为什么?  根据我的理解、它应该是 Voffset。 但 LMV7219偏移=最大6mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    确保绕过电源、就像高速栅极一样-因为它是!

    高速比较器的"振荡"通常是由糟糕的布局和/或输入和输出之间的电源旁路或耦合引起的。

    保持导联较短。 请勿在 GND 和电源引脚上使用导线。 旁路电容(0.1uF 陶瓷电容)应*直接*跨 V+和 V-引脚。 请参阅数据表中的第10节布局指南。

    使输入走线远离输出走线。 它们之间应该有一个屏蔽层或接地。 由于上升/下降时间以纳秒为单位、因此输出布线应构建为传输线。

    您能否提供原理图和示波器照片? 可能是设置的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考 PCB 以及原理图和输出波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    您的电路和布局看起来不错。 旁路电容器闭合时、布线较短。 我看不到任何重大问题。 我看不到输入和输出电阻及其相互关系-请确保它们是分离的。

    尝试将 R25和/或 R26更改为10至20欧姆。 如果由低阻抗或电感源驱动、一些高速器件的输入器件可能会在高频率下振荡。

    您还可以终止输出迹线的末端以抑制任何振铃。 理想情况下、通过将 R28更改为传输线路阻抗并以与 R28相同的阻抗终止布线的末端、可以创建一条后端接传输线路。

    此外、您还不需要 R27、LMV7219是推挽输出、不需要上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    LMV7219速度如此之快、以至于它甚至不会原谅最小的错误。 因此、为 AGND 使用实心接地层并引入 A
    迟滞、如数据表中所述。 将 LMV7219视为超高速运算放大器、并使用众所周知的 HF 技术。

    您能否展示整个原理图和整个布局(包括所有层)?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:
    现在我只测试了 LMV7219、原理图就是我给出的。 Vin+连接到直流电源设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我想获取 TI 的 PCB 文件
    www.ti.com.cn/.../lmh730216
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lei
    我会将此请求分配给我们的高速放大器团队的某个人、以满足此请求。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai:
    请参考输出,输入是来自信号发生器的脉冲信号。 我喜欢输出会产生振荡。 我需要更大的 Voffset、以使 COMP 正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我将介绍一个额外的迟滞、如数据表的第8.2节所示。 如果信号发生器具有50欧姆的输出阻抗并通过50欧姆的电缆进行连接、您应该在电路中提供50欧姆的输入阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    只是想让您知道、我正在搜索您请求的板级配置文件。 遗憾的是、这是一个较旧的电路板、因此可能需要一些时间才能找到它们。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我找到了该板的原始光绘文件。 请参阅随附的 Zip 文件。  

    e2e.ti.com/.../2816.SV011936C_5F00_Gerber.zip