This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:在标准设置中使用 LMH7324时、如何将 RSPECL 更改为 LVDS

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815295/lmh7324-how-to-change-rspecl-to-lvds-when-use-lmh7324-in-standard-setup

器件型号:LMH7324

尊敬的同事:

我的客户想要使用 LMH7324、但他们询问是否按如下方式配置 LMH7324、如何将 RSPECL 更改为 LVDS?

LMH7324输出将连接到 FPGA、数据速率为200Mb/s

您能给我们一些建议吗?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    请参阅有关将 ECL 逻辑连接到 LVDS 的第3.4节(第13页):  

    或者、客户可以通过将 VCCO 设置为2.5V 来直接将 LMH7324设置为 LVDS 驱动器。 Fan Wang 是否建议您将 LMH7324配置为 RSPECL、然后将其转换为 LVDS 信号?

    此致、
    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    感谢您的回复!

    粉丝王不推荐、只是客户想试试。 因为客户不想使用负功率。

    我们已经看到了本文档、但我们没有确认 RSPECL 至 LVDS 配置是否与 PECL 至 LVDS 配置相同。

    那么 RSPECL 至 LVDS 配置与 PECL 至 LVDS 配置相同吗?

    非常感谢!

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、  

    由于 RSPECL 的摆幅为400mV、而800mV、因此不会完全相同。

    您必须对上述文档第2节中描述的一些公式进行返工、但这些公式都可供您使用。

    如果您在计算电阻器以将 RSPECL 输出转换为 LVDS 时遇到问题、请告诉我、我们可以将其脱机。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚

    一段时间后、我们没有看到任何有关该主题的响应、因此我将关闭该主题。  如果您需要任何进一步的支持、请随时点击"回复"或启动新主题。

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    没问题、客户正在测试。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您的更新。

    卡盘