This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:压摆率电路条件未知、如 RL、CL

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, TL3474

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806441/ina240-q1-slew-rate-circuit-conditions-unknown-like-rl-cl

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240TL3474

尊敬的支持:

我对 INA240压摆率有疑问。 数据表

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf

提供典型值2V/us。

测量电路条件是什么?

我发现 SR 受内部补偿电容影响、但也取决于放大器输出端的电容。

请参阅 TL3474压摆率定义。 在这里、SR 在 CL=300pF、RL = 2k Ω 时进行了测试

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl3474a.pdf

INA240测试期间的 RL、CL 和增益是多少?

此致

Krzysztof Ptak

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krysztof、

    除非另有说明、否则10:1示波器探针的负载通常为10k + 10pF。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    数据表规格表中列出了测试条件。 对于 SR、未指定外部负载。

    感谢 Kai 的帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Guang 和 Kai:

    感谢您的回答、

    它们在哪里列出? 仅在技术规格表中:
    在 TA = 25°C、VS = 5V、VSENSE = VIN+–VIN–时
    、VCM = 12V、且 VREF1 = VREF2 = VS/2 (除非另有说明)

    希望了解测试方法。 谢谢
    Krzysztof
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    除了您注意到的测试条件外、每个参数还可能有其他特定条件。 如果是这种情况、它们将列在接受性参数之后。 对于压摆率、规格表中的显示方式如下:

    没有列出其他条件、因此我们可以说没有指定负载。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krysztof、

    另请参见数据表的图20。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzysztof、

    如果您对此主题有其他疑问,请告知我们;如果您的问题得到解决,请点击“这已解决我的问题”按钮以关闭主题。

    此致、Guang