This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA695:输出超出范围恢复时间

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806538/opa695-output-over-range-recovery-time

器件型号:OPA695

您好!

我们的客户对超出范围恢复时间的输出有疑问。

我认为该规格是图23 (P15)。

 我们如何了解恢复时间?

我们的客户设置
/ Vs =+/-5V
/增益= 2.5
/1V/1us 输入脉冲、具有+1V 过冲
/过冲 = 30ns

如果共模输入范围减小、它将不会饱和。
但是、它们希望 出于目的达到饱和 、因为它们希望增大 ADC 的输入范围。
因为过冲是不必要的...
由于所需的波形丢失、因此也无法插入滤波器、因此它们期望在30ns 内恢复。
此致、
Hiroshi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    虽然不太容易遵循您描述的内容、但-任何导致环路瞬态打开的内容都将进入未指定的恢复时间并趋稳至最终值。 其中包括:

    1.如果转换的压摆限制、则会打开循环、并且您将获得非线性恢复时间-未指定
    2.如果输出过冲进入最大输出摆幅范围,则环路将打开,并且未指定非线性恢复时间

    图23的主要目的是显示过驱上没有反相-具体而言、不是从过驱中输出的速度、

    请注意、2.5的增益将具有不同的响应形状及其自身的过冲、具体取决于射频值。

    TINA 文件和输入波形会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    图23和24显示了增益为+8和-8时的过驱恢复行为。 另一方面、增益为2.5时、过驱恢复可能看起来稍有不同。 因此、我将进行自己的测量。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael、Kai、

    感谢你的答复。
    我还尝试使用 Tina 和评估板。

    此致、
    Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TINA 不会对过驱恢复时间建模-再说一次、这通常可能是唯一没有保证的典型规格-几年前、我们尝试提供规格、 但它因外部电路和部件而异-如果您需要更明确的削波和恢复操作、请查看 OPA688
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    TINA 可能无法正确模拟 OPA695的过驱恢复性能、因为在非典型运行条件下、SPICE 模型相当有限。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的建议。
    我懂你。

    此致、
    Hiroshi