主题中讨论的其他器件:OPA320、
尊敬的 TI 团队:
1) 1)如果我的电源电压不是 ±5或±15、我们如何了解该运算放大器的输入和输出摆幅
因为、在数据表中仅提到 ±5 或±15电源
2) 2)在数据表中、输出摆幅被指定为最小值、负值被指定为最大值、如何理解? (第页码 5和7)
3) 3)如果我为器件配置 了 V-的0V 电源和 V+的12V 电源、我的输入和输出摆幅将是多少?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
1) 1)如果我的电源电压不是 ±5或±15、我们如何了解该运算放大器的输入和输出摆幅
因为、在数据表中仅提到 ±5 或±15电源
2) 2)在数据表中、输出摆幅被指定为最小值、负值被指定为最大值、如何理解? (第页码 5和7)
3) 3)如果我为器件配置 了 V-的0V 电源和 V+的12V 电源、我的输入和输出摆幅将是多少?
谢谢、
I/O 摆幅确实是电源所需的余量、不会随电源设置而变化、这里是一些背景信息。
https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967
您好、Karan、
让我们以 OPA320为例、其数据表显示其 VCM 为(V-)-0.1至(V+)+0.1、输出摆幅为电源轨的10mV 至45mV、因此我们可以直接计算 I/O 摆幅
但对于 LM7171、数据表中提到的摆幅仅适用于+/-15V 和+/-5V、这也很令人困惑、例如负值为 Vmax、正值为输出摆幅的 Vmin [第5页和第7页]
通过这一详细信息、我如何计算应用特定的 I/O 摆幅? [让我们以我的示例(I)+12V 和 GND (ii)+12V 和-5V ]
请帮助我理解这一点、如果我被误解、请给我更正
谢谢、此致、