This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:如何了解输入和输出摆幅

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/806015/lm7171-how-to-understand-the-input-and-output-swing

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件:OPA320

尊敬的 TI 团队:

1) 1)如果我的电源电压不是 ±5或±15、我们如何了解该运算放大器的输入和输出摆幅

因为、在数据表中仅提到 ±5 或±15电源

2) 2)在数据表中、输出摆幅被指定为最小值、负值被指定为最大值、如何理解? (第页码 5和7)

3) 3)如果我为器件配置 了 V-的0V 电源和 V+的12V 电源、我的输入和输出摆幅将是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 摆幅确实是电源所需的余量、不会随电源设置而变化、这里是一些背景信息。  

    https://www.planetanalogue.com/author.asp?section_id=3404&doc_id=564967

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    Michael 提供的信息是否解决了您的问题? 如果不是、以下是一些介绍输入和输出限制的视频:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看过这些运算放大器视频。 在这里,我的问题是 我无法理解该器件数据表中的 I/O 摆幅。 我想知道(I) 12V 单电源(I) 12和-5V 双电源时的 I/O 摆幅。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    让我们以 OPA320为例、其数据表显示其 VCM 为(V-)-0.1至(V+)+0.1、输出摆幅为电源轨的10mV 至45mV、因此我们可以直接计算 I/O 摆幅

    但对于 LM7171、数据表中提到的摆幅仅适用于+/-15V 和+/-5V、这也很令人困惑、例如负值为 Vmax、正值为输出摆幅的 Vmin [第5页和第7页]

    通过这一详细信息、我如何计算应用特定的 I/O 摆幅? [让我们以我的示例(I)+12V 和 GND (ii)+12V 和-5V ]

    请帮助我理解这一点、如果我被误解、请给我更正

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    我看不到任何混淆。 "max"标签仅来自负号。

    在使用 LM7171的情况下、对于1k 负载、输出摆幅高达相对于电源轨的15V - 12.7V = 2.3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Venkatesh、  

    在我的参数数据库中、放大器摆幅都设置为床头柜、然后您只需使用该数字从任何电源中减去以生成可用的 I/O 范围-这里是 LM7171切片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael、

    这是非常好的信息。
    那么、如果电源为+12V 和 GND、我能否得出输入摆幅为1.65至10.344V、输出摆幅为2.1V 至9.9V 的结论?

    如果是、这解决了我的问题、

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、当然、您必须保持外部设置以保持在这些限制范围内。