This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC662:不同批次之间的输入失调电流似乎存在很大差异

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815779/lmc662-input-offset-current-appears-to-vastly-different-between-lots

器件型号:LMC662

我有一个使用 LMC662的电路、在开发中、它使用 LDC HKAN 部件、一切都按预期工作。 但是、当我们开始使用 LDC 8CX7器件进行生产时、电路的性能差别很大。 我已经能够模拟更多的可观察项、并认为这是两个器件之间失调电流的差异。 TI 是否在这两批器件上捕获了任何测试数据、以便对这些寄生参数进行并排比较、以确定这是否是导致我的问题的原因?

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    除了封装上的符号、我还需要完整的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件均标记为 LMC662AIM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您观察到多少偏移电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过仿真、我相信它大约为0.2pA、而广告上的典型值为2fA、我们的原型正在运行。 它还能及时观察到各种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我得到了回复、"HKAN"不是有效的器件标识。
    如果问题是0.2pA 偏移、这可能是由电路板造成的、还是由电路板上的污染物造成的?
    数据表中有一节介绍"用于高阻抗工作的印刷电路板布局";这些做法是否得到忠实遵守?
    电流越低,测量时间越长,因此测试程序可能只能进行足够长的测试,以验证100毫微微安的分辨率。 无法了解2fA 和20fA 之间的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 查看图片...
    • 多个面板的电路板层中不太可能存在污染物、但这是我们调查的一部分。
    • 忠实遵循了电路板布局的数据表指南、这是我们第4次运行这些电路板、并通过测试证明工作正常。 该组件的三个以前版本以及该运算放大器的三个不同 LDC (8CX7、M6AB、HLAB)的性能都非常出色
    • 如果 TI LMC662 SPICE 模型准确无误、则该电路就像我在 SPICE 中仿真可观察的一样敏感。
    • 我现正寻找一些较旧的 LDC 器件,以取代其中一个 HKAN 器件,以验证我的理论,并在这些结果已知后再作回帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的装配体由一组已知良好的装配体中的 M6AB 替换了 HKAN 零件、但仍然显示出 HKAN 零件的奇怪行为。 因此、我可以放心地将其作为根本原因加以消除、并从 TI 的角度来看、此问题已解决。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个后续问题、请确认 HKAN 标记是否为 TI 标记。 如果不是、我需要追溯此器件以查看其来源。 不一定与此问题直接相关、但我想确保我知道这些器件来自何处。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    TI 使用第一个符号(0-9)将年份的最后一位数字和第二个符号反映为月份(1-C)。 在 National Semiconductor 收购之前、符号格式可能 不同。 因此、'HKAN'器件的日期早于2012年11月(数据库中最旧的记录)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ronald。 感谢你的帮助。

    Tom