This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:我是否可以知道 TLV2171在输出锁存器时会发生什么情况?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2171, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/805367/tlv2171-may-i-know-what-tlv2171-happen-when-it-output-latch

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件: TL082

大家好、

我是否可以知道 TLV2171在输出锁存时会发生什么情况? 即使考虑 到 TLV2171的输入信号发生变化、输出也会保持 锁存。 仅关闭电源、 TLV2171工作正常。

你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    当运算放大器的输入或输出电压超出运算放大器的电源电压时、通常会发生闩锁。 请参阅数据表的第6.1节。

    您能给我们提供一个原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    还测量器件"锁存"时的输入电压和输出电压。 请包含运算放大器的电源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai 和 Ronald、

    感谢您的帮助!
    EFT 测试中出现问题。
    但我的客户使用 TL082替换 TLV2171、它在 EFT 测试下正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    使用 TL082替换 TLV2171可能无法真正解决闩锁问题。 为了使运算放大器能够承受 ESD、突发和浪涌、通常需要添加保护电路。

    Kai