This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:THS4531A

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/815166/ths4531a-ths4531a

器件型号:THS4531A
主题中讨论的其他器件:THS4531

我们已经测试了以下电路来评估 THS4531AID (SOIC8)作为具有差分输入的 ADC 的接口(衰减器和单端到差分转换器)

如数据表中所述、我们已将 PD 引脚连接到+5V、并且未连接 Vocm  

我们观察到、无论 TP1的电压电平如何、Vout+引脚都保持在+5V 电压电平、Vout-保持在0电压电平  
如果我们在未连接 Vocm 时将 PD 引脚连接到 GND,Vout+和 Vout-都将根据 TP1和增益(R1/R2)(R6/R4)上的电压电平而变化,但 Vocm 引脚上也会发生电压电平变化

使用双电源(+2,55V/-2,55v  )时也会观察到相同的行为

问题如下:

PD 引脚的正确逻辑电平是多少?(似乎工作在反向逻辑中) ,此电路上有问题?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈早晨  

    电路看起来正确、PD 高电平应将其打开

    我会尝试暂时将 R2和 R4接地、以确保输出在2.5V 上居中。 如果没有、则表示某个设备未连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已尝试将两个输入(R2和 R4)接地,并且输出电压始终相同: Vout+ 4.9v Vout- 0v  找到的所有文档都指出 PD 引脚应连接到+5V、但输出电压仅在 PD 引脚连接到 GND 时发生变化、但不是正常工作状态。 我没有看到任何可能导致它的逻辑错误
    有人对此也有类似的经验? …μ A

    我开始认为我们购买的这些器件有故障  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者它们因某种原因受损-您可能会尝试从 TI 申请一些样片、并更换您正在查看的样片。 在输入接地的情况下、输出应处于 VCM 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    现在 THS4531运行良好、我们能够测试我们的实现、问题是由反馈电路引起的、因为数据表分别显示了连接的反馈电路: 同相输入的同相输出和同相输入的反相输出,在我们的电路中,它们被错误地连接: 反相输出连接到反相输入,同相输入的同相输出连接到同相输入, 这是我们之前看到的奇怪行为的原因。 我们有一些不确定性、因为我们从未第一次使用过这种类型的运算放大器
    非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这是最初在您的图纸中、错过了这个-是的、没有负反馈会将输出锁定到电源轨。